990-91379C-024

Salvar as configurações do nobreak em um dispositivo USB

NOTA: O nobreak só aceita configurações originalmente salvas do mesmo nobreak. As configurações salvas de outros nobreaks não podem ser reutilizadas.
  1. Toque em Configuração > Salvar/restaurar .
  2. Abra a porta frontal.
  3. Insira o seu dispositivo USB na porta USB 1 do controlador de nível de sistema.
  4. Toque em Salvar para salvar as configurações no nobreak presente no dispositivo USB.
    NOTA: Não remova o dispositivo USB até que o processo de salvar termine.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?