990-91379C-024

Desligar o sistema de nobreak na operação do bypass de manutenção

NOTA: Somente opere um disjuntor quando indicador associado do disjuntor estiver iluminado.
  1. Toque em Controle > Sequências guiadas > Desligar o sistema de nobreak ou Controle > Sequências guiadas > Desligar um nobreak em um sistema paralelo e siga os passos que aparecem no visor.
  2. Procedimento genérico de inicialização para um sistema de nobreak com disjuntor do bypass de manutenção (MBB):
    NOTA: Os procedimentos a seguir são procedimentos de desligamento genéricos. Siga sempre as etapas das Sequências guiadas, que são específicas para cada sistema
    1. Selecione Controle > Modo de operação > Transferis para operação por bypass.
    2. Feche o disjuntor do bypass de manutenção (MBB).
    3. Abra o disjuntor de isolamento do sistema (SIB), se houver.
    4. Abra o disjuntor de saída de unidade (UOB).
    5. Selecione Controle > Inversor > Inversor desligado ou pressione por cinco segundos o botão inversor DESLIGADO, na seção do controlador.
    6. Abra o disjuntor de entrada da chave estática (SSIB), caso presente.
    7. Abra o(s) disjuntor(es) da bateria.
    8. Abra o disjuntor de entrada da unidade (UIB).
    9. Repita as etapas de “d” até “h” para os demais nobreaks em um sistema paralelo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?