990-91379C-024

Iniciar a partir da operação de bypass de manutenção para sistema de nobreak singelo com Chave Kirk instalado

NOTA: Somente opere um disjuntor quando indicador associado do disjuntor estiver iluminado.
  1. Feche o disjuntor de entrada da unidade (UIB).
    O display acende. A sequencia de reinicialização dura aproximadamente três minutos.
  2. Feche o disjuntor de entrada da chave estática (SSIB), se houver.
  3. Feche o disjuntor de bypass backfeed BF2 (se presente).
  4. Feche os disjuntores da bateria.
  5. Selecione Controle > Modo de operação > Transferis para operação por bypass .
  6. Mantenha o botão SKRU pressionado, gire e remova a chave B do engate SKRU.
  7. Insira a chave B no engate do Disjuntor de saída da unidade (UOB) e gire-a.
  8. Feche o Disjuntor de saída de unidade (UOB).
  9. Abra o disjuntor do bypass de manutenção (MBB).
  10. Gire e remova a chave A do engate do Disjuntor de bypass de manutenção (MBB).
  11. Insira a chave A no engate SKRU e gire-a para a posição travada.
  12. Selecione Controle > Inversor > Inversor ligado .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?