990-91379C-024

Inicializar o sistema de nobreak pela operação de bypass de manutenção

NOTA: Somente opere um disjuntor quando indicador associado do disjuntor estiver iluminado.
  1. Caso aberto, feche o disjuntor de entrada da unidade (UIB).
    O display acende. A sequência de reinicialização dura aproximadamente 3 minutos.
  2. Selecione Controle > Sequências guiadas > Inicializar o sistema de nobreak ou Controle > Sequências guiadas > Inicializar um nobreak em um sistema paralelo e siga os passos que aparecem no display.
  3. Procedimento genérico de inicialização para um sistema de nobreak com disjuntor do bypass de manutenção (MBB):
    NOTA: Os procedimentos a seguir são de inicialização genérica. Siga sempre as etapas das Sequências guiadas, que são específicas para cada sistema.
    1. Caso aberto, feche o disjuntor de entrada da unidade (UIB).
    2. Feche o disjuntor de entrada da chave estática (SSIB), caso presente.
    3. Feche o disjuntor de backfeed (BF2) do bypass, caso esteja presente.
    4. Feche os disjuntores da bateria.
    5. Selecione Controle > Modo de operação > Transf p/ operação por bypass, se possível.
    6. Feche o disjuntor de saída de unidade (UOB).
    7. Repita as etapas de “a” até “e” para os demais nobreaks em um sistema paralelo.
    8. Feche o disjuntor de isolamento do sistema (SIB), se houver.
    9. Abra o disjuntor do bypass de manutenção (MBB).
    10. Selecione Controle > Inversor > Inversor ligado ou pressione por cinco segundos o botão inversor LIGADO, no controlador no nível do sistema.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?