990-91379C-024

Iniciar um teste de calibração de tempo de autonomia

Esse recurso é usado para a calibração do valor estimado do tempo de autonomia restante da bateria. Nesse teste, o nobreak é transferido para a operação da bateria e as baterias são descarregadas até o nível de aviso de CC baixa. Com base no tempo decorrido e nas informações sobre a carga, a capacidade da bateria pode ser calculada e o tempo de autonomia estimado calibrado.

A Schneider Electric recomenda a execução do teste de calibração do tempo de autonomia da bateria durante a inicialização, quando as baterias são substituídas ou quando são realizadas mudanças na solução de bateria.

AVISO
risco de dano ao equipamento
  • Durante um teste de calibração de tempo de autonomia, as baterias são reduzidas a uma capacidade muito baixa e, por isso, não são capazes de suportar a carga no caso de uma falha na potência de entrada.
  • As baterias serão descarregadas ao nível de aviso de CC baixa. Isso resultará em um tempo de autonomia baixo após a calibração até que a bateria seja completamente recarregada.
  • A execução contínua do teste ou da calibração das baterias pode afetar a vida útil da bateria.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Pré-requisitos:

  • Ausência de alarmes críticos.

  • As baterias devem estar 100% carregadas.

  • O percentual de carga precisa ser de ao menos 10% e não deve mudar em mais de 20% durante o teste. Exemplo: Se a porcentagem de carga for de 30% no início do teste, o teste será cancelado se a percentagem de carga cair abaixo de 24% ou subir acima de 36% durante o teste.

  • O fornecimento de bypass deve estar disponível.

  • O modo de operação deve estar em operação normal, eConversion ou ECO mode.

  • O modo de operação do sistema precisa estar em Inversor, eConversion ou no ECO Mode.

  1. Toque no botão de menu na tela inicial.
  2. Selecione Manutenção > Calib tempo auton > Iniciar calibração .
  3. Toque em OK na tela de confirmação.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?