990-91379C-024

Luz LED de status por modo de operação do nobreak

Se o visor ficar inoperante, você poderá ver o modo de operação do nobreak através dos LEDs de status atrás do painel frontal.

  • LED verde significa função ativa.

  • LED desligado significa função inativa.

  • LED vermelho significa função inoperante ou em condição de alarme.

Dupla Conversão (Operação normal)
Operação da bateria (em sistema de alimentação dupla com bypass disponível)
Operação da bateria (em sistema de alimentação simples ou sistema de alimentação dupla com bypass indisponível)
Operação do bypass estático solicitado
Operação do bypass estático forçado
Modo ECO
Modo eConversion
Modo desligado
Operação de espera do bypass estático
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?