990-91379C-024

Testes

O sistema de nobreak pode realizar os seguintes testes para garantir o desempenho correto do sistema:

  • Sinal sonoro

  • LEDs de status

  • Lâmpada do disjuntor

  • Calib tempo auton

  • Bateria

Toque no botão de menu na tela inicial e selecione Manutenção e Sinal sonoro ou LEDs de status ou Lâmpada do disjuntor para iniciar o teste dessas funções. Veja Iniciar um teste de calibração de tempo de autonomia e Iniciar um teste de bateria para detalhes e requisitos para estes testes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?