990-91379A-028

Настройка выхода

Примечание: Эта конфигурация является обязательной для правильной работы ИБП.
  1. Нажмите Конфигурация > Выход.
    1. Установите для параметра Лин. напр. пер. тока значение 380, 400, 415, 440 или 400 В переменного тока в зависимости от вашей конфигурации.
    2. Установите параметр Частота на 50 Гц ±1,0, 50 Гц ±3,0, 50 Гц ±10,0, 60 Гц ±1,0, 60 Гц ±3,0 или 60 Гц ±10,0, в зависимости от конфигурации.
    3. Нажмите OK, чтобы сохранить настройки, а затем коснитесь символа стрелки, чтобы перейти к следующей странице.
    4. Задайте параметр Отклон. для байпаса и выхода (%). Диапазон допуска выхода и байпаса составляет от +3 % до +10 %, по умолчанию +10 %.
    5. Задайте параметр Компенсация напряжения (%). Выходное напряжение ИБП может быть отрегулировано до ±3 % для компенсации длины кабеля. Значением по умолчанию является 0%.
    6. Задайте параметр Пороговое значение перегрузки (%). Диапазон перегрузки составляет от 0 % до 100 %, по умолчанию 75 %.
    7. Установите Компенсацию напряжения трансформатора (%) Диапазон компенсации напряжения трансформатора составляет от 0 % до 3 %, по умолчанию 0 %. См. Компенсация напряжения трансформатора (%) для получения подробных сведений и Настройка входа ИБП для настройки наличия выходного трансформатора.
    8. Нажмите ОК, чтобы сохранить настройки.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?