990-91379A-028

Live Swap: Добавление, удаление или замена силового модуля

Примечание: Данный ИБП был разработан и испытан для добавления или удаления силового модуля в любом режиме работы: Live Swap . На этой странице указаны инструкции производителя по выполнению процедуры Live Swap .
Примечание: Энергия излучения при аварии ИБП (установленного в соответствии с инструкцией) составляет не более <1,2 кал/см2 при измерении на расстоянии 200 мм от передней части шкафа.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

  • Установку, эксплуатацию, техническое обслуживание, уход, замену или аналогичные работы на электрооборудовании должен выполнять только квалифицированный, обученный и опытный персонал, имеющий все необходимые разрешения (например, лицензии, допуски или сертификаты) на выполнение таких работ. Все работы должны выполняться таким образом, чтобы не создавать опасности, и с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

  • Пользователь должен обеспечить соблюдение инструкций производителя и руководства пользователя, а также всех применимых законов, правил и инструкций при использовании данного оборудования и проведении работ или выдаче разрешения на проведение работ на электрооборудовании или вблизи него.

  • Компания Schneider Electric и ее аффилированные компании не несут ответственность за претензии, расходы, убытки, ущерб, смерть или травмы, возникшие в результате ненадлежащего использования данного оборудования или несоблюдения любого из вышеперечисленных требований.

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • Убедитесь, что на ИБП имеется этикетка Live Swap .
  • Если этикетка Live Swap отсутствует, то ИБП необходимо перевести в режим сервисного байпаса или выключить перед добавлением или удалением силового модуля.
  • Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте технику безопасности при выполнении электротехнических работ.
  • Добавление или удаление силовых модулей должно выполняться или контролироваться исключительно квалифицированным персоналом, обученным работе с электрическими приборами, с соблюдением требуемых мер предосторожности. Посторонний персонал не должен проводить данную работу.
  • Для выполнения этой процедуры необходимо открыть переднюю дверцу. Все остальные дверцы и крышки должны оставаться закрытыми и зафиксированными во время этой процедуры.
  • Перед выполнением этой процедуры убедитесь, что ИБП зафиксирован неподвижно.
  • В случае обнаружения признаков ненадлежащего обслуживания или установки, не продолжайте эту процедуру.
  • Не устанавливайте силовые модули, если их случайно уронили, сломали, в них попала грязь, вода или насекомые, или они были повреждены иным образом.
  • Не устанавливайте силовые модули, рабочее состояние которых неизвестно.
  • Соблюдайте дистанцию не менее 200 мм (8 дюймов) от передней части шкафа, пока система находится под напряжением.
  • Не используйте никакие инструменты внутри пустого слота силового модуля.
  • Не касайтесь пустого слота силового модуля.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Осторожно
риск повреждения оборудования
  • Храните силовые модули при температуре окружающей среды от -15 до 40 °C ( от 5 до 104 °F), 10–80% без конденсации.
  • Храните силовые модули в оригинальной защитной упаковке.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
Внимание
Большая нагрузка
Силовые модули тяжелые (38 кг (83,77 фунтов)). Чтобы их поднять, требуются два человека.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Риск перегрузки установки
Перед установкой большего количества силовых модулей в ИБП убедитесь, что входное подключение ИБП будет соответствовать новому значению мощности. Неправильное подключение (по сечению входных кабелей или автоматов защиты) — опасно. Требования по подключению приведены в руководстве по установке.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Риск отключения питания нагрузки
Перед удалением силового модуля из ИБП убедитесь, что оставшиеся модули смогут выдержать нагрузку.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
  1. Для удаления установленного силового модуля:
    1. Снимите винты с верхней и нижней части силового модуля и нажмите кнопку разблокировки.
    2. Наполовину выдвиньте силовой модуль. Механизм блокировки предотвращает полное извлечение силового модуля.
    3. Отпустите замок, нажав на кнопку разблокировки на верхней части силового модуля, и снимите его.
    4. Если сменный силовой модуль не будет установлен: Установите панель-заглушку перед пустым пазом силового модуля.
  2. Для установки нового силового модуля:
    1. Если это дополнительный устанавливаемый силовой модуль: Извлеките панель-заглушку из пустого гнезда силового модуля. Сохраните панель-заглушку для дальнейшего использования.
    2. Вставьте модуль батареи в паз. Разблокировочный механизм защелкивается при правильной установке силового модуля.
    3. Установите прилагаемые винты в верхнюю и нижнюю части силового модуля.
    На силовом модуле будет выполнено самотестирование, автоматическое обновление прошивки в соответствии с системой и затем включение в работу.
Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Во всех пазах силовых модулей должен быть установлен либо силовой модуль, либо панель-заглушка.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?