990-91379A-028

Запуск тестирования времени работы от батарей

Функция используется для калибровки расчетного времени автономной работы от АКБ. В ходе тестирования ИБП переключается на режим работы от батарей, и батареи разряжаются до уровня предупреждения о низком заряде батарей. Исходя из того, сколько времени на это оставалось и какой была нагрузка, будет выполнен расчет емкости батареи и новая оценка времени автономной работы.

Компания Schneider Electric рекомендует выполнять калибровку времени автономной работы при запуске, замене батарей или при внесении изменений в батареи.

УВЕДОМЛЕНИЕ
риск повреждения оборудования
  • Во время тестирования калибровки времени автономной работы батареи будут иметь очень низкую емкость и поэтому не смогут выдержать нагрузку в случае сбоя подачи питания.
  • Батареи разряжаются до уровня предупреждения о низком заряде батарей, что приводит к сокращению времени автономной работы от батарей после калибровки до тех пор, пока они не будут полностью заряжены.
  • Повторное тестирование или калибровка батареи могут повлиять на срок ее службы.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Необходимые условия:

  • Критические сигналы отсутствуют.

  • Батареи должны быть заряжены на 100%.

  • Процент нагрузки должен составлять не менее 10% и во время тестирования не должен изменяться более чем 20%. Пример: Если процент нагрузки составляет 30 % в начале тестирования, то тестирование будет отменено, если процент нагрузки упадет ниже 24 % или превысит 36 %.

  • Должно быть доступно питание от байпаса.

  • Режим работы отдельного ИБП должен быть штатным, ECOnversion или ECO.

  • Режим работы системы из нескольких ИБП должен быть от инвертора, ECOnversion или ECO.

  1. Нажмите кнопку меню на главном экране.
  2. Выберите Техобслуживание > Калибр. вр. работы > Начать калибровку.
  3. Нажмите ОК на экране подтверждения.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?