990-91379A-028

Просмотр информации о статусе системы

  1. Нажмите Состояние.
    1. Нажмите Вход, Выход, Байпас, Батарея, Температура, Силовые модули или Для парал. соед., чтобы увидеть состояние.

      Вход

      Линейн. напр. Текущее междуфазное напряжение на входе.
      Ток Текущий входной ток от устройства питания с переменным током на фазу в амперах (А).
      Частота Текущая частота на входе в герцах (Гц).
      Фазн. напряж. * Текущее фазное напряжение на входе в вольтах (В).
      Полная мощность Текущая общая активная мощность на входе (для всех трех фаз) в кВа.
      Питание Текущая активная мощность (или полезная мощность) на входе для каждой фазы в киловаттах (кВт). Активная мощность — это часть потока мощности, усредненная по полному циклу кривой колебания переменного тока, которая приводит к чистой передаче энергии в прямом направлении.
      Максимальный ток Максимальный ток на входе в амперах (А)
      Коэф. мощности Соотношение активной мощности и полной мощности.
      Энергия Общее потребление энергии с момента установки.

      Выход

      Линейн. напр. Выходное межфазное напряжение для инвертора в вольтах (В).
      Ток Текущий выходной ток для каждой фазы в амперах (А).
      Частота Текущая выходная частота в герцах (Гц).
      Фазн. напряж. * Выходное фазное напряжение инвертора в вольтах (В).
      Нагрузка Текущая мощность ИБП в процентах, используемая на всех фазах. Отображается нагрузка в процентах для самой высокой нагрузки на фазу.
      Ток нейтрали* Текущий выходной ток нейтрали в амперах (А).
      Полная мощность Текущая общая активная выходная мощность (для всех трех фаз) в киловаттах (кВт).
      Питание Текущая выходная активная мощность (или действительная мощность) для каждой фазы в киловаттах (кВт). Активная мощность — это часть потока мощности, усредненная по полному циклу кривой колебания переменного тока, которая приводит к чистой передаче энергии в прямом направлении.
      Максимальный ток Выходной максимальный ток в амперах (А).
      Коэф. мощности Текущий выходной коэффициент мощности для каждой фазы. Коэффициент мощности — это соотношение активной мощности и полной мощности.
      Энергия Общая мощность, поданная с момента установки.
      Коэф. амплитуды Текущий выходной коэффициент амплитуды для каждой фазы. Выходной коэффициент амплитуды — это соотношение между пиковым значением выходного тока и значением среднеквадратичной величины.

      Байпас

      Линейн. напр * Текущее линейное напряжение байпаса (В).
      Ток Текущий ток байпаса для каждой фазы в амперах (А).
      Частота Текущая частота байпаса в герцах (Гц).
      Фазн. напряж. (фаза-нейтраль) Текущее линейное напряжение байпаса (В).
      Полная мощность Текущая общая активная мощность байпаса (на всех трех фазах) в киловаттах (кВт).
      Питание Текущая активная мощность байпаса на каждой фазе в киловаттах (кВт). Активная мощность — это среднее по времени мгновенное производное значение напряжения и тока.
      Максимальный ток Максимальный ток байпаса в амперах (А)
      Коэф. мощности Текущий коэффициент мощности байпаса на каждой фазе. Коэффициент мощности — это соотношение активной мощности и полной мощности.

      Батарея

      Измерения Текущая мощность, передаваемая от батареи в киловаттах (кВт).
      Текущее напряжение батареи (В постоянного тока).
      Текущий ток батареи в амперах (А). Положительный ток обозначает, что батарея заряжается; отрицательный ток обозначает, что батарея разряжается.
      Температура батареи в градусах по Цельсию или Фаренгейту, зафиксированная подключенными датчиками температуры.
      Батарея Время, оставшееся до отключения батареи из-за низкого заряда. Также отображается уровень заряда батареи как процент полной емкости заряда.
      Текущий заряд батареи (А·ч).
      Конфигурация Показывает тип батареи.
      Состояние Общее состояние зарядного устройства.
      Режим Режим работы зарядного устройства (Выкл., Плавающий, Ускоренный, Выравнивающий, Циклический, Тестирование).
      Емкость зарядки Максимальный расчетный уровень заряда в процентах от номинальной мощности ИБП.

      Температура

      Темп. окр. среды Температура окружающей среды в градусах по Цельсию или Фаренгейту.
      Температура батареи Температура батареи в градусах по Цельсию или Фаренгейту, зафиксированная подключенными температурными датчиками батареи.
      Температура Температура окружающей среды в градусах по Цельсию или Фаренгейту, зафиксированная дополнительными подключенными температурными датчиками (AP9335T и AP9335TH). Имя настраивается через интерфейс сетевого управления.
      Влажность Влажность в процентах, зафиксированная дополнительными подключенными датчиками влажности (AP9335TH). Имя настраивается через интерфейс сетевого управления.

      Силовые модули

      Вид будет показывать присутствие (присутствует/не присутствует) и состояние (ОК, ОСТОРОЖНО, критическое состояние) для каждого модуля питания.

      Для парал. соед.

      Входной ток Текущий входной ток от устройства питания на фазу в амперах (А).
      Ток байпаса Текущий ток байпаса от устройства питания на фазу в амперах (А).
      Общая вых. мощ. Общая выходная мощность параллельного ИБП, показывающая общий процент нагрузки и общую выходную мощность в кВт и кВА для параллельной системы.
      Выходной ток Текущий выходной ток для каждой фазы в амперах (А).
      Количество резервных ИБП Количество резервных ИБП в системе.
      Настройка резервирования Настроенный параметр резервирования.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?