990-91386-019

케이블용 빈 배터리 캐비닛 준비 - 상단 케이블 인입구

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
글랜드 플레이트가 설치된 상태에서 홀 가공을 하지 마십시오. 또한 캐비닛 근처에서 홀 가공을 하지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  1. 나사 10개를 제거하고 배터리 차단기 플레이트를 제거합니다. 나중에 사용할 수 있도록 나사를 안전한 장소에 보관해 두십시오.
  2. 상단 선반에 배터리 차단기 플레이트를 설치하고 나사로 고정합니다.
  3. (a) 전원 케이블 및 (b) 신호 선용 글랜드 플레이트를 제거합니다.
  4. 글랜드 플레이트에 전원 케이블 및 신호 선을 위한 구멍을 뚫습니다.
  5. 글랜드 플레이트를 다시 설치합니다.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    케이블이 손상될 수 있는 날카로운 가장자리가 없는지 확인합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.