Posicionar o gabinete de baterias vazio
DANGER |
|---|
|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Mantenha o gabinete de baterias vazio coberto durante a perfuração dos orifícios de
fixação para evitar que poeira e outras partículas condutoras entrem no sistema.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
|
- Somente para instalação com dois gabinetes de baterias vazios: Remova os painéis laterais indicados dos gabinetes de baterias nos lados adjacentes.
- Instale os suportes de fixação do kit na parte traseira do gabinete.
- Posicione os gabinetes de baterias vazios na área de instalação definitiva.NOTE: Deixe um espaço livre de 100 mm atrás dos gabinetes de baterias vazios para o fluxo de ar.
- Fixe os suportes de fixação traseiros no solo.NOTE: Os parafusos para fixação no solo não são fornecidos.
- Somente para instalação com dois gabinetes de baterias vazios: Instale os suportes de agrupamento superior entre os gabinetes de baterias vazios.
- Remova as quatro tampas indicadas.
DANGER