Preparar o gabinete de baterias vazio para os cabos – Entrada superior de cabos
DANGER |
|---|
|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não perfure paredes com a tampa de cobertura instalada e não perfure paredes próximas
ao gabinete.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
|
- Remova os dez parafusos e a tampa do disjuntor da bateria. Guarde os parafusos para usá-los mais tarde.
- Coloque a tampa do disjuntor da bateria na prateleira superior e fixe com os parafusos.
- Remova as tampas de cobertura para (a) os cabos de energia e (b) os fios de sinal.
- Perfure orifícios para cabos de energia e os fios de sinal nas tampas de cobertura.
- Recoloque as tampas de cobertura.
DANGERrisco de choque elétrico, explosão ou arco voltaicoCertifique-se de que não haja arestas ásperas que possam danificar os cabos.Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.