990-91734A-012

Raccordement des câbles de puissance dans un système à alimentation secteur double

NOTE: Les câbles DC ont été raccordés dans la section Positionnement et interconnexion des armoires de transformateurs et de l'ASI.
  1. Acheminez le câble du conducteur de mise à la terre de l'équipement par le haut ou le bas des armoires de transformateurs et raccordez-le au jeu de barres de mise à la terre.
  2. Acheminez les câbles d'entrée par le haut ou le bas de l'armoire du transformateur d'entrée (UIB) et raccordez-les aux jeux de barres d'entrée (L1, L2, L3).
  3. Raccordez les câbles d'entrée de l'ASI 0W20108 fournis de l'interrupteur UIB aux bornes (L1, L2, L3) sur le côté droit de l'armoire du transformateur d'entrée (UIB).
  4. Acheminez les câbles de bypass par le haut ou le bas de l'armoire du transformateur d'entrée (SSIB) et raccordez-les aux jeux de barres de bypass (L1, L2, L3, N).
  5. Raccordez les câbles de bypass de l'ASI 0W20107 fournis de l'interrupteur SSIB aux bornes (L1, L2, L3) sur le côté droit de l'armoire du transformateur d'entrée (SSIB).
  6. Raccordez le câble neutre 0W20108 fourni entre les jeux de barres neutres dans les armoires de transformateurs d'entrée.
  7. Acheminez les câbles de sortie par le haut ou le bas de l'armoire du transformateur de sortie et raccordez-les aux jeux de barres de sortie (L1, L2, L3).

    Entrée des câbles par le haut

    Entrée des câbles par le bas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?