Préparation des armoires de transformateurs pour l'installation
Le système à alimentation secteur simple est composé d'une armoire de transformateur d'entrée (UIB), d'une armoire de transformateur de sortie (MBB/UOB) et de l'ASI.
Le système à alimentation secteur double est composé de deux armoires de transformateurs d'entrée (UIB et SSIB), d'une armoire de transformateur de sortie (MBB/UOB) et de l'ASI.
- Retirez les supports (A) et (B) des armoires de transformateurs. Installez les supports (A) à l'arrière des armoires de transformateurs. Conservez le support (B) pour l'interconnexion supérieure.
- Retirez le panneau latéral gauche de l'ASI. Installez le panneau latéral gauche sur l'armoire du transformateur d'entrée la plus à gauche.
- Effectuez les opérations suivantes :
- Retirez les trois panneaux avants et le panneau transparent des armoires de transformateurs.
- Retirez la plaque latérale supérieure gauche de l'armoire du transformateur de sortie.
- Retirez la plaque latérale supérieure droite de la ou des armoires de transformateurs d'entrée.
- Uniquement pour les systèmes à alimentation secteur double : Retirez la plaque latérale supérieure gauche de l'armoire du transformateur d'entrée (SSIB). Ne retirez pas la plaque latérale supérieure gauche de l'armoire du transformateur d'entrée (UIB).
- Pour l'entrée des câbles par le haut :
- Retirez le panneau supérieur des armoires de transformateurs.
- Percez des trous ou effectuez des perforations dans les panneaux pour le passage des câbles ou des conduites d'alimentation. Les conduites ne sont pas fournies.
- Réinstallez le panneau supérieur sur les armoires de transformateurs.
DANGERrisque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électriqueNe percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations quand les panneaux sont installés, ni à proximité de l'armoire.Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. - Pour l'entrée des câbles par le bas :
- Retirez le panneau inférieur des armoires de transformateurs.
- Percez des trous ou effectuez des perforations dans les panneaux pour le passage des câbles ou des conduites d'alimentation. Les conduites ne sont pas fournies.
- Réinstallez le panneau inférieur sur les armoires de transformateurs.
DANGERrisque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électriqueNe percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations quand les panneaux sont installés, ni à proximité de l'armoire.Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. - Sur l'armoire du transformateur de sortie : Repositionnez les caches de protection sur le panneau latéral droit. Réutilisez les vis M6.