990-91379B-018

HTTP/HTTPSプロトコルの有効化

  1. ネットワーク管理インターフェイスにアクセスするときには、IPアドレス(またはDNS名が設定されている場合はDNS名)を指定します。
  2. ユーザー名とパスワードを入力します。デフォルトのユーザー名とパスワードはapcです。最初のログイン時に、このパスワードを変更するように求められます。
  3. HTTPまたはHTTPSプロトコルを有効または無効にするには、 Configuration (設定) > Network (ネットワーク) > Web > Access (アクセス) の順に移動し、プロトコルを選択して、パラメーターを設定し、Apply (適用)をクリックします。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?