990-91379C-024

Acessar uma interface de gerenciamento de rede configurada

A interface da Web da placa de gerenciamento de rede é compatível com:
Sistemas operacionais Windows®:

  • Microsoft® Internet Explorer® (IE) 10.x ou superior, com a visualização de compatibilidade ativada.

  • A versão mais recente do Microsoft Edge


Todos os sistemas operacionais:
  • As versões mais recentes do Mozilla® Firefox® ou Google® Chrome®

O procedimento a seguir descreve como acessar a interface de gerenciamento de rede a partir de uma interface da Web. Caso ativadas, também será possível utilizar as seguintes interfaces:

  • SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SFTP

NOTA: Visite www.schneider-electric.com para ver as Security Deployment Guidelines and Security Handbook do produto.

A placa de gerenciamento de rede é compatível com a conexão NTP para sincronização de tempo. Certifique-se de que somente uma interface de gerenciamento de rede em todo sistema de nobreak (unitários ou paralelos) esteja definida para sincronizar a hora.

Você pode usar qualquer um dos seguintes protocolos quando utilizar uma interface da Web:

  • O protocolo HTTP (desativado por padrão), que fornece autenticação por nome de usuário e PIN, mas sem criptografia.

  • O protocolo HTTPS (ativado por padrão), que fornece uma segurança adicional por meio de SSL (Secure Socket Layer), criptografa nomes de usuário, PINs e dados sendo transmitidos, além de autenticar as placas de gerenciamento de rede usando certificados digitais.

Consulte Ativar protocolos HTTP/HTTPS.

Por padrão, os protocolos SNMP são desativados na placa de gerenciamento de rede para evitar riscos de segurança cibernética. Os protocolos SNMP devem estar ativados para usar as funções de monitoramento da placa de gerenciamento de rede ou para conectar-se ao EcoStruxure IT Gateway ou StruxureWare Data Center Expert. Você pode ativar e usar qualquer um desses protocolos SNMP:

  • SNMPv1, que fornece segurança mínima. Se estiver usando este protocolo, a Schneider Electric recomenda personalizar os parâmetros de controle de acesso para aumentar a segurança.

  • SNMPv3, que fornece segurança extra por meio de criptografia e autenticação. A Schneider Electric recomenda o uso deste protocolo para maior segurança e personalização dos parâmetros de controle de acesso.

Consulte Ativar protocolos SNMP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?