990-91386-028

Требования к аккумуляторным батареям

Тип батареи VRLA
Минимальные номинальные параметры воспламеняемости HB
Батарейные полки Для верхнего кабельного ввода с установленным комплектом батарейного автомата или для нижнего кабельного ввода: 4 полки размером 1280 x 765 мм
Для верхнего кабельного ввода без установленного батарейного автомата: 5 полок размером 1280 x 765 мм
Максимальный вес на полку 650 кг
Максимальный вес на шкаф 3250 кг
Высота между батарейными полками 340 мм
Максимальная высота батареи, включая клеммы батареи 240 мм
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?