990-91386-034

Akü Gereksinimleri

Akü türü VRLA
Minimum yanıcılık sınıfı HB
Akü rafları Akü kesicisi kiti takılı üst kablo girişi veya alt kablo girişi için: 1280 x 765 mm boyutlarında 4 raf
Akü kesicisi kiti takılmadan üst kablo girişi için: 1280 x 765 mm boyutunda 5 raf
Raf başına maksimum ağırlık 650 kg
Kabin başına maksimum ağırlık 3250 kg
Akü rafları arası yükseklik 340 mm
Akü terminalleri dahil maksimum akü yüksekliği 240 mm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?