990-91386-037

电池要求

电池类型 VRLA
最小易燃性等级 HB
电池搁板 对于底部进线或带电池断路器套件的顶部进线系统:4 块搁板,尺寸为 1280 x 765 mm
对于不带电池断路器套件的顶部进线系统:5 块搁板,尺寸为 1280 x 765 mm
每块搁板最大承重 650 kg
每个电池柜最大重量 3250 kg
电池搁板间隔高度 340 mm
电池最大高度(含接线端子) 240 mm
本页的QR代码

这有帮助吗?