990-91379B-016

Mengonfigurasi Mode Efisiensi Tinggi

  1. Ketuk Konfigurasi > Efisiensi tinggi .
  2. Pilih Mode efisiensi tinggi: Nonaktif, Mode ECO, atau eConversion.
    CATATAN: Hubungi Schneider Electric untuk mengaktifkan mode ECO.
  3. Pilih Kompensator harmonik eConversion, apabila relevan.
  4. Pilih Jadwal efisiensi tinggi: Aktif sesuai jadwal, Selalu aktif, atau Tidak pernah aktif.
    1. Untuk Aktif sesuai jadwal, ketuk Jadwal dan tetapkan serta aktifkan jadwal seperlunya.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?