990-91379E-004

Konfigurer påmindelse om støvfilter

Når støvfilteret er blevet udskiftet, skal du nulstille påmindelsen om støvfilter.
  1. Tryk på Konfiguration > Påmindelse.
    1. Vælg Aktivér påmindelse for at få påmindelser om at udskifte støvfilteret.
    2. Vælg påmindelsesintervallet: 1 måned, 3 måneder, 6 måneder eller 1 år baseret på miljøet i installationsrummet.
      Under Resterende tid (uger) kan du se, hvor længe støvfilteret kan bruges, før det skal udskiftes.
    3. Tryk på Nulstil for at nulstille støvfilterets servicetæller.
  2. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?