배터리 솔루션 구성
위험 |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
배터리 설정은 배터리에
대한 지식, 배터리 구성
및 필요한 사전 주의
사항을 숙지한 자격을
갖춘 사람만 설정할
수 있습니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
- 를 누릅니다.
- 배터리 솔루션 유형은
다음과 같이 표시됩니다.
- Schneider Electric의 표준 배터리 솔루션이 있는 경우 표준으로 표시됩니다. 즉 사용자별 배터리 구성에 대한 상업 참고가 표시됩니다.
- 사용자 정의 배터리 솔루션이 있는 경우 사용자 정의로 표시됩니다.
- 일반 설정을 누르고 다음 매개변수
설정:주의: 각 페이지에서 확인을 눌러 설정을 저장하고 화살표를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.
- 사용자 정의 배터리
솔루션의 경우만: 다음
설정을 보려면 특정
설정을 누릅니다.주의: 이 설정은 Schneider Electric 서비스를 통해서만 구성할 수 있습니다.
배터리 유형 구성된 배터리 유형을 표시합니다. 배터리 중간 지점 연결됨 배터리 중간 지점이 연결되어 있는지 표시합니다. 온도 모니터링 사용 안 함 온도 모니터링이 비활성화되어 있는지 표시합니다. 부스트 충전 허용 부스트 충전이 허용되는지 표시합니다. 부스트 충전을 사용하면 방전된 배터리의 신속한 복구를 위한 급속 충전을 수행할 수 있습니다.
배터리 과방전 허용 배터리 과방전이 허용되는지 표시합니다. 배터리 작동 시 과방전 기능을 통해 배터리를 일반적으로 권장되는 값보다 낮은 전압 수준으로 방전시킬 수 있습니다. 참고로 이 경우 배터리가 손상될 수 있습니다. 배터리 자동 연결 해제 사용 배터리 자동 연결 해제가 활성화되어 있는지 표시합니다. UPS 출력이 꺼지고 배터리를 충전할 능력이 없으면 이 기능은 배터리 차단기를 트립하여 다음 시간 동안 배터리의 과방전을 방지합니다. -
2주
-
배터리 부족 종료 수준보다 낮은 배터리 셀 전압의 경우 10분
블록 당 배터리 용량(Ah) 각 배터리 차단기에 연결된 배터리 뱅크에 대해 배터리 블록당 배터리 용량을 암페어 시간으로 표시합니다. 병렬 배터리 스트링 수 각 배터리 차단기에 연결된 배터리 뱅크에 대해 병렬로 연결된 배터리 스트링 수를 표시합니다. 스트링 당 배터리 수 배터리 스트링당 배터리 수를 표시합니다. 블록 당 배터리 셀 수 배터리 블록당 배터리 셀 수를 표시합니다. 배터리 셀 당 DC 전압(V) 부동 전압을 표시합니다. 부동 충전은 모든 배터리 유형에 사용 가능한 기본 충전 기능이며 충전기에 의해 자동으로 시작됩니다.
부스트 전압을 표시합니다. 부스트 충전을 사용하면 방전된 배터리의 신속한 복구를 위한 급속 충전을 수행할 수 있습니다.
균등 전압을 표시합니다. 균등 충전은 편향된 개방 셀 배터리를 균등화할 때 사용합니다. 가능한 최고 충전 전압 수준을 사용할 수 있는 충전 방식입니다. 균등 충전을 수행하면 충전 완료 후 반드시 교체해야 하는 개방 셀 배터리의 경우 물이 증발되는 현상이 발생합니다.
충전 시간(초) 부스트 충전 및 균등 충전의 충전 기간을 초 단위로 표시합니다. 공칭 배터리 셀 전압(V) 배터리 셀당 공칭 전압 수준을 표시합니다. 배터리 셀 당 DC 셧다운 전압(V) 배터리 종료 시점에 대한 전압 수준을 각 배터리 셀 기준으로 표시합니다. 정상 온도(°C)/정상 온도(°F) 정상 온도를 표시합니다. 충전 전류율 충전 전류율을 표시합니다. -