990-91379E-007

Διαμόρφωση των επαφών εισόδου

  1. Πατήστε τα στοιχεία Διαμόρφωση > Επαφές και ρελέ και επιλέξτε την επαφή εισόδου που θέλετε να διαμορφώσετε.
  2. Επιλέξτε μια λειτουργία από την αναπτυσσόμενη λίστα για την επιλεγμένη επαφή εισόδου:
    Καμία: Δεν έχει ανατεθεί καμία ενέργεια σε αυτήν την επαφή εισόδου. Το UPS παρέχεται από την Genset: Είσοδος που υποδεικνύει ότι το UPS τροφοδοτείται από γεννήτρια. Πρέπει επίσης να επιλέξετε τη μείωση στο ρεύμα φόρτισης της μπαταρίας όταν η παροχή ρεύματος στο UPS πραγματοποιείται μέσω γεννήτριας. Ορίστε το στοιχείο Ισχύς φορτίου μπαταρίας κατά την παροχή μέσω genset στην επιλογή 0% (χωρίς φόρτιση μπαταρίας), 10%, 25%, 50%, 75% ή 100% (πλήρης φόρτιση μπαταρίας). Το στοιχείο Ισχύς φορτίου μπαταρίας κατά την παροχή μέσω genset είναι επιλέξιμο μόνο για αυτήν τη λειτουργία.
    Σφάλμα γείωσης: Είσοδος που υποδεικνύει ότι υπάρχει σφάλμα γείωσης. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του εξαερισμού του χώρου μπαταρίας: Είσοδος που υποδεικνύει ότι ο εξαερισμός του χώρου της μπαταρίας δεν είναι λειτουργικός. Όταν η είσοδος είναι ενεργή, ο φορτιστής μπαταρίας θα απενεργοποιηθεί.
    Ορίζονται από τον χρήστη 1: Είσοδος γενικού σκοπού. Η εξωτερική παρακολούθηση μπαταρίας εντόπισε σφάλμα: Είσοδος που υποδεικνύει ότι η εξωτερική παρακολούθηση μπαταρίας εντόπισε σφάλμα. Όταν η είσοδος είναι ενεργή, το UPS θα ενεργοποιήσει έναν συναγερμό (καμία άλλη ενέργεια).
    Ορίζονται από τον χρήστη 2: Είσοδος γενικού σκοπού. Η λειτουργία υψηλής απόδοσης είναι απενεργοποιημένη: Αν αυτή η είσοδος είναι ενεργοποιημένη, το UPS δεν μπορεί να εισέλθει σε λειτουργία υψηλής απόδοσης (λειτουργία ECO και λειτουργία ECOnversion) ή θα εξέλθει από οποιαδήποτε ενεργή λειτουργία υψηλής απόδοσης.
    Η παρακολούθηση εξωτερικής αποθήκευσης ενέργειας εντόπισε ένα μικρό σφάλμα: Είσοδος που υποδεικνύει ότι η παρακολούθηση εξωτερικής αποθήκευσης ενέργειας εντόπισε ένα μικρό σφάλμα. Το εξωτερικό σήμα απενεργοποιεί τον φορτιστή: Αν αυτή η είσοδος είναι ενεργοποιημένη, ο φορτιστής θα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ κατόπιν λήψης σήματος από εξωτερικόν εξοπλισμό, π.χ. κατόπιν λήψης σήματος από την εξωτερική αποθήκευση ενέργειας.
    Η παρακολούθηση εξωτερικής αποθήκευσης ενέργειας εντόπισε ένα μεγάλο σφάλμα: Είσοδος που υποδεικνύει ότι η παρακολούθηση εξωτερικής αποθήκευσης ενέργειας εντόπισε ένα μεγάλο σφάλμα. Η θερμοκρασία του μετασχηματιστή είναι υπερβολικά υψηλή: Είσοδος που υποδεικνύει ότι υπάρχει συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας για τον μετασχηματιστή.
  3. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;