990-91379C-034

Modbus Yapılandırması

Modbus, entegre edilmiş ve opsiyonel ağ yönetim kartı (NMC) için yapılandırılabilir.

  1. Konfigürasyon > Modbus öğesine dokunun ve Entegre edilmiş NMC öğesini seçerek entegre ağ yönetim kartını konfigüre edin veya Opsiyonel NMC öğesini seçerek opsiyonel ağ yönetim kartını konfigüre edin.
  2. İlk sayfada ayarları yapılandırın:
    1. Seri Modbus'ı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
    2. Eşlik öğesini Yok , Çift veya Tek olarak ayarlayın.
    3. Durma biti ayarını 1 ya da 2 şeklinde yapın.
    4. Baud hızı ayarını 2400, 9600, 19200 ya da 38400 olarak yapın.
    5. Hedef benzersiz kimliği 1 ile 247 arasında bir sayıya ayarlayın.
      NOT: Veri yolu üzerindeki her cihaz, Hedef Benzersiz Kimlik adresi hariç, tam olarak aynı ayarlara sahip olmalıdır. Veri yolunda iki cihaz aynı adrese sahip olamaz.
    6. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam'a ve bir sonraki sayfaya gitmek için ok sembolüne dokunun.
  3. İkinci sayfada ayarları yapılandırın:
    1. TCP Modbus'ı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
    2. Port 502 veya Port \[5000 ila 32768] öğesini seçin.
    3. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?