990-91379A-006

Configurar la salida

NOTA: Esta configuración es obligatoria para el correcto funcionamiento del SAI.
  1. Pulse Configuración > Salida.
    1. Ajuste el valor de Tensión de CA F-F en 380 VAC, 400 VAC, 415 VAC, 440 VAC o 480 VAC, según su configuración.
    2. Ajuste Frecuencia en 50 Hz ±1,0, 50 Hz ±3,0, 50 Hz ±10,0, 60 Hz ±1,0, 60 Hz ±3,0 o 60 Hz ±10,0, según la configuración.
    3. Pulse Aceptar para guardar la configuración; pulse el símbolo de la flecha para ir a la página siguiente.
    4. Configure Derivación y tolerancia salida (%). El rango de tolerancia de derivación y de salida es de +3 % a +10 %; el valor predeterminado es +10 %.
    5. Configure Compensación de tensión (%). La tensión de salida del SAI se puede ajustar hasta ±3 % para compensar diferentes longitudes de cable. El valor predeterminado es del 0 %.
    6. Configure Umbral de sobrecarga (%). El rango de sobrecarga es de 0 % a 100 %; el valor predeterminado es 75 %.
    7. Defina el valor de Compensación de tensión del transformador (%). El rango de compensación de tensión del transformador es de 0 % a 3 %; el valor predeterminado es 0 %. Consulte Compensación de tensión del transformador de salida para obtener más información y Configurar la salida del SAI para configurar que esté presente un transformador de salida.
    8. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?