Conexión de los cables de alimentación
![]() |
---|
PELIGRO DE MOVIMIENTO DE LOS CABLES EN CONDICIONES DE CORTOCIRCUITO
En los sistemas de más de 35 kAIC, es obligatorio sujetar los cables de alimentación:
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
- Pase los cables de alimentación por la parte superior o inferior del armario de derivación de mantenimiento.
- Conecte los conductores de toma de tierra del equipo (EGC), los cables de entrada, los cables de derivación (en sistemas con suministro de red con dos entradas), los cables de carga y los cables de CC. Monte los terminales de los cables en las barras colectoras como se muestra.
- Obligatorio en sistemas de más de 35 kAIC: Ate los cables de alimentación a 250 mm en los terminales de los cables de alimentación y a intervalos de 250 mm. Enrolle la cuerda alrededor de los cables de alimentación cinco veces antes de atar un nudo en cada intervalo. Consulte Sujeción de los cables para obtener información.
- Verifique la sujeción de los terminales del cable.
ATENCIÓN
Riesgo de daño en el equipoVerifique la sujeción de los terminales del cable. Si los terminales del cable se mueven al tirar de los cables, el perno puede aflojarse.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo. - Vuelva a colocar el panel derecho en el armario de derivación de mantenimiento.
- Vuelva a colocar las cubiertas de protección en el panel del lado derecho. Vuelva a colocar los tornillos M6.