990-91376E-006

Conexión de los cables de señal entre el armario de derivación de mantenimiento y el SAI

  1. Conecte los cables de señal de Class 2/SELV 0W50021 y de non-Class 2/non-SELV 0W50023 entre el armario de derivación de mantenimiento y el SAI como se muestra.

    Sistema con suministro de red simple

    Sistema con suministro de red con dos entradas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?