990-91379B-007

Ενεργοποίηση πρωτοκόλλων SNMP

  1. Αποκτήστε πρόσβαση στη διασύνδεση διαχείρισης δικτύου μέσω της διεύθυνσης IP της (ή του ονόματος DNS, εφόσον αυτό έχει διαμορφωθεί).
  2. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι apc. Θα σας ζητηθεί να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης κατά την πρώτη σύνδεση.
  3. Για να ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο SNMPv1:
    1. Μεταβείτε στη διαδρομή Διαμόρφωση > Δίκτυο > SNMPv1 > Πρόσβαση , επιλέξτε το στοιχείο Ενεργοποίηση και κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.
    2. Μεταβείτε στη διαδρομή Διαμόρφωση > Δίκτυο > SNMPv1 > Έλεγχος πρόσβασης και ορίστε τις παραμέτρους.
  4. Για να ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο SNMPv3:
    1. Μεταβείτε στη διαδρομή Διαμόρφωση > Δίκτυο > SNMPv3 > Πρόσβαση , επιλέξτε το στοιχείο Ενεργοποίηση και κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή
    2. Μεταβείτε στη διαδρομή Διαμόρφωση > Δίκτυο > SNMPv3 > Έλεγχος πρόσβασης και ορίστε τις παραμέτρους.
    3. Μεταβείτε στη διαδρομή Διαμόρφωση > Δίκτυο > SNMPv3 > Προφίλ χρηστών και ρυθμίστε τις παραμέτρους.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι ρυθμίσεις των πρωτοκόλλων SNMPv1 ή SNMPv3 πρέπει να ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις στα EcoStruxure IT Gateway ή StruxureWare Data Center Expert προκειμένου να είναι δυνατή η σωστή επικοινωνία της κάρτας διαχείρισης δικτύου 4 με τα EcoStruxure IT Gateway ή StruxureWare Data Center Expert.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;