990-91379B-011

SNMP-protokollien käyttöönotto

  1. Siirry verkon hallintarajapintaan IP-osoitteen avulla (tai käyttämällä DNS-nimeä, jos sellainen on määritetty).
  2. Anna käyttäjänimi tai salasana. Oletuskäyttäjänimi ja -salasana on apc. Sinua pyydetään muuttamaan tämä salasana ensimmäisellä kirjautumiskerralla.
  3. SNMPv1-protokollan ottaminen käyttöön:
    1. Siirry kohtaan Configuration (Määritys) > Network (Verkko) > SNMPv1 > Access (Käyttö) , valitse Enable (Ota käyttöön) ja napsauta Apply (Käytä).
    2. Siirry kohtaan Configuration (Määritys) > Network (Verkko) > SNMPv1 > Access Control (Käytön hallinta) ja aseta parametrit.
  4. SNMPv3-protokollan ottaminen käyttöön:
    1. Siirry kohtaan Configuration (Määritys) > Network (Verkko) > SNMPv3 > Access (Käyttö) , valitse Enable (Ota käyttöön) ja napsauta Apply (Käytä).
    2. Siirry kohtaan Configuration (Määritys) > Network (Verkko) > SNMPv3 > Access Control (Käytön hallinta) ja aseta parametrit.
    3. Siirry kohtaan Configuration (Määritys) > Network (Verkko) > SNMPv3 > User Profiles (Käyttäjäprofiilit) ja aseta parametrit.
HUOMAUTUS: SNMPv1- tai SNMPv3-asetusten on vastattava EcoStruxure IT Gateway- tai StruxureWare Data Center Expert -asetuksia, jotta verkonhallintakortti 4 viestii oikein EcoStruxure IT Gateway -yhdyskäytävän tai StruxureWare Data Center Expert -ohjelmiston kanssa.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?