990-91379E-031

Aktivera SNMP-protokoll

  1. Åtkomst till nätverkshanteringsgränssnittet med dess IP-adress (eller dess DNS-namn, om ett DNS-namn är konfigurerat).
  2. Ange användarnamnet och lösenordet. Standardanvändarnamn och -lösenord är apc. Du kommer att uppmanas att ändra detta lösenord vid första inloggningen.
  3. För att aktivera SNMPv1-protokollet:
    1. Gå till Konfiguration > Nätverk > SNMPv1 > Åtkomst, välj Aktivera och klicka på Tillämpa.
    2. Gå till Konfiguration > Nätverk > SNMPv1 > Åtkomstkontroll och ställ in parametrarna.
  4. För att aktivera SNMPv3-protokollet:
    1. Gå till Konfiguration > Nätverk > SNMPv3 > Åtkomst, välj Aktivera och klicka på Tillämpa.
    2. Gå till Konfiguration > Nätverk > SNMPv3 > Åtkomstkontroll och ställ in parametrarna.
    3. Gå till Konfiguration > Nätverk > SNMPv3 > Användarprofiler och ställ in parametrarna.
OBS: Inställningarna SNMPv1 eller SNMPv3 måste matcha inställningarna på EcoStruxure IT Gateway eller StruxureWare Data Center Expert för att nätverkskortet 4 ska kommunicera korrekt med EcoStruxure IT Gateway eller StruxureWare Data Center Expert.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?