启用 SNMP 协议
- 通过网络管理界面的 IP 地址或 DNS 名称(如果配置)对其进行访问。
- 输入用户名和密码。默认的用户名和密码均为 apc。首次登录时,系统将提示您更改此密码。
-
要启用 SNMPv1 协议:
- 转到启用,然后单击应用。 ,选择
- 转到 ,然后设置参数。
-
要启用 SNMPv3 协议:
- 转到 启用,然后单击应用。 ,选择
- 转到 ,然后设置参数。
- 转到 ,然后设置参数。
注: SNMPv1 或 SNMPv3 设置必须与 EcoStruxure IT Gateway 或 StruxureWare Data Center Expert 中的设置相匹配,才能确保网络管理卡
4 能够与 EcoStruxure IT Gateway 或 StruxureWare Data Center Expert 进行正确通信。