990-91379B-023

Oversikt over brukergrensesnitt

Display

Oversikt over startskjermen

  1. Startskjermknapp – trykk på denne knappen på en vilkårlig skjerm for å gå tilbake til startskjermen.

  2. Hovedmenyknapp – trykk på denne knappen på en vilkårlig skjerm for å få tilgang til menyene.

  3. Orienteringsplan-knapp – trykk på denne knappen på en vilkårlig skjerm for å få tilgang til orienteringsplanen.

  4. Alarmstatussymbol – trykk på denne knappen på en vilkårlig skjerm for å få tilgang til loggen over aktive alarmer.

Du kan trykke på utgangs- eller batterifeltene på startskjermen for å gå direkte til de detaljerte målingssidene.

Orienteringsplan

Orienteringsplanen tilpasses systemkonfigurasjonen, så orienteringsplanene som vises her, er bare eksempler.

Eksempel på et enkelt UPS-system – to forsyningskilder

Den grønne strømlinjen (grå i illustrasjonen) i orienteringsplanen viser strømflyten i UPS-systemet. Aktive moduler (vekselretter, likeretter, batteri, statisk svitsj osv.) er innrammet i grønt, og inaktive moduler er innrammet i svart. Moduler innrammet i rødt, er ute av drift eller i en alarmtilstand.

MERK: Orienteringsplanen viser bare én batteribryter (BB), selv om flere batteribrytere er tilkoplet og konfigurert for overvåking. Hvis én eller flere av de overvåkede batteribryterne er i posisjonen lukket, vises BBen på orienteringsplanen som lukket. Hvis alle de overvåkede batteribryterne er i posisjonen åpen, vises batteribryteren på orienteringsplanen som åpen.

I orienteringsplaner for parallellsystemer trykker du på den grå UPSen for å se orienteringsplanen på UPS-nivå.

Eksempel på parallellsystem – to forsyningskilder med individuell UIB og SSIB

Alarmstatussymbol

Alarmstatussymbolet (grått i illustrasjonen) øverst til høyre på displayet endres avhengig av alarmstatusen til UPS-systemet.

Grønt: Ingen alarmer går i UPS-systemet.
Blått: Informativ(e) alarm(er) går i UPS-systemet. Trykk på alarmstatussymbolet for å åpne loggen over aktive alarmer.
Gult: Varslingsalarm(er) går i UPS-systemet. Trykk på alarmstatussymbolet for å åpne loggen over aktive alarmer.
Rødt: Kritisk(e) alarm(er) går i UPS-systemet. Trykk på alarmstatussymbolet for å åpne loggen over aktive alarmer.

Menytre

  • Status

    • Inngang

    • Utgang

    • Bypass

    • Batteri

    • Temperatur

    • Strømmoduler

    • Parallell *

  • Logger

  • Kontroll *

    • Driftsmodus

    • Vekselretter

    • Lader

    • Veiledete sekvenser

  • Konfigurasjon *

    • UPS

    • Utgang

    • Batteri

    • Høyeffektivitet

    • Brytere

    • Kontakter og reléer

    • Nettverk

    • Modbus

    • Generelt

    • Påminnelse

    • Lagre/gjenopprette

    • Oppdateringsstatus

  • Vedlikehold

    • Lydalarm

    • Status-LED-lamper

    • Bryterlampe

    • Batteri *

    • Kjøretidskalibrering *

    • Bytte batteri *

    • UPS-rapport *

  • Statistikk

  • Om

  • Logg av

  • Flaggknapp – trykk på denne knappen for å angi visningsspråk.

Noen menyer har flere undermenyer enn de som er beskrevet i denne håndboken. Disse knappene er nedtonet og kan kun brukes av Schneider Electric Service for å unngå uønsket innvirkning på lasten. Andre menyelementer kan også være nedtonet/ikke vist på displayet hvis de ikke er relevante for dette bestemte UPS-systemet.

Oversikt over systemnivåkontroller (SLC) og styreenhet (UC)

  1. ON/OFF-knapper for vekselretter

  2. USB-porter*

  3. Universell I/U*

  4. Modbus-port*

  5. USB Micro-B-port*

  6. Nettverksport*

  7. Nullstillingsknapp*

  8. Status-LED-lamper*

  9. Strømforsyning til displayet

  10. Displayport

  11. Serviceport*

  12. For fremtidig bruk

  13. For fremtidig bruk

  14. PBUS 1*

  15. PBUS 2*

QR code for this page

Var dette til hjelp?