990-91386-005

Aufstellen des leeren Batterieschranks

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Wenn Sie Verankerungsbohrungen anbringen, muss der leere Batterieschrank abgedeckt sein, um ein Eindringen von Staub und anderen schädlichen Substanzen zu verhindern.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
  1. Nur für die Installation mit zwei leeren Batterieschränken: Entfernen Sie die angegebenen Seitenwände des Batterieschrankes, auch auf der gegenüberliegenden Seite.
  2. Bringen Sie die Verankerungshalterungen aus dem Kit an der Rückseite des Schranks an.
    HINWEIS: Schrauben für die Verankerung im Boden sind nicht im Lieferumfang enthalten.

    Rückansicht des leeren Batterieschranks

  3. Stellen Sie den leeren Batterieschrank/die leeren Batterieschränke am endgültigen Standort auf.
    HINWEIS: Lassen Sie 100 mm Freiraum hinter dem leeren Batterieschrank/den leeren Batterieschränken, damit genügend Luft zirkulieren kann.
  4. Montieren Sie die hinteren Verankerungshalterungen am Boden.
    HINWEIS: Schrauben für die Verankerung im Boden sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  5. Nur für die Installation mit zwei leeren Batterieschränken: Bringen Sie die obersten Halterungen zwischen den leeren Batterieschränken an.

    Vorderansicht von zwei leeren Batterieschränken

  6. Entfernen Sie die vier angezeigten Abdeckungen.

    Vorderansicht des leeren Batterieschranks

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?