990-91376A-006

Preparación de la instalación

  1. Quite los soportes (A) y (B) del armario de derivación de mantenimiento. Coloque los soportes (A) en la parte posterior del armario de derivación de mantenimiento. Guarde el soporte (B) para la interconexión superior con el SAI.

    Vista lateral derecha del armario de derivación de mantenimiento

    Vista posterior del armario de derivación de mantenimiento

  2. Quite el panel derecho del armario de derivación de mantenimiento.

    El armario de derivación de mantenimiento

  3. Quite el panel izquierdo del SAI. Coloque el panel izquierdo en el armario de derivación de mantenimiento.

    El armario de derivación de mantenimiento y el SAI

  4. Coloque el armario de derivación de mantenimiento en la ubicación final. Alinee con el anclaje antisísmico, si está presente. En los sistemas sin anclaje antisísmico, vuelva a colocar el soporte de transporte posterior en el armario de derivación de mantenimiento y móntelo en el suelo.

    Vista posterior con anclaje antisísmico

    Vista posterior sin anclaje antisísmico

  5. Preparación para los cables de alimentación:
    1. Quite la placa guía superior o inferior.
    2. En la entrada de cables inferior, quite el conjunto de ruedas posterior y los tornillos del conjunto de ruedas de la placa guía inferior. Descarte el conjunto de ruedas.
    3. Perfore los orificios para los cables de alimentación o los conductos en la placa guía. Los conductos no se suministran.
    4. Vuelva a colocar la placa guía superior o inferior.
    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    No haga orificios ni realice perforaciones con las placas guía instaladas ni cerca del armario.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

    Entrada de cables por la parte superior

    Entrada de cables por la parte inferior

  6. Abra la puerta interior en el SAI.
  7. Quite las cubiertas de protección transparentes del SAI.

    Vista frontal del SAI

  8. Quite las barras colectoras del SAI. Algunas barras colectoras se instalarán en el armario de derivación de mantenimiento:
    1. Quite las tres barras colectoras del SAI. Instale las tres barras colectoras en el armario de derivación de mantenimiento.
    2. Quite las tres barras colectoras del SAI. Solo para suministro de red con dos entradas: Instale las tres barras colectoras en el armario de derivación de mantenimiento.
    3. Quite las tres barras colectoras del SAI. Guárdelas para la opción del disyuntor del banco de carga (LBB) si es parte del sistema.
    4. Quite las cuatro barras colectoras del SAI. Descártelas o guárdelas como piezas de repuesto.

    Vista frontal del SAI

    Vista frontal del armario de derivación de mantenimiento

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?