990-91386-031

Förbered det tomma batteriskåpet för kablar – undre kabelingång

FARA
risk för elektriska stötar, explosioner eller ljusbågar
Borra eller stansa inte hål för de installerade genomföringsplattorna. Borra eller stansa inte i hål i närheten av skåpet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
  1. Ta bort genomföringsplattorna för (a) kraftkablar och (b) signalkablar.

    Vy framifrån av det tomma batteriskåpet

  2. Borra eller stansa hål för kraftkablarna och signalkablarna i genomföringsplattorna.
  3. Sätt tillbaka genomföringsplattorna.
    FARA
    risk för elektriska stötar, explosioner eller ljusbågar
    Se till att det inte finns några vassa kanter som kan skada kablarna.
    Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?