990-91386-025

Przygotowywanie pustej szafy bateryjnej na kable – górny przepust kablowy

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur po zainstalowaniu płyt montażowych i nie wierć ani nie wycinaj dziur w pobliżu szafy.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  1. Odkręć dziesięć śrub i zdemontuj płytę wyłącznika baterii. Zachowaj śruby do późniejszego użytku.
  2. Zamontuj płytę wyłącznika baterii na górnej półce i dokręć ją śrubami.
  3. Zdemontuj płyty montażowe (a) kabli zasilających i (b) kabli sygnałowych.
  4. Wywierć lub wytnij otwory na kable zasilające i kable sygnałowe w płytach montażowych.
  5. Ponownie zamontuj płyty montażowe.
    NIEBEZPIECZEŃSTWO
    ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
    Upewnij się, że nie ma ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić kable.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?