990-91379B-016

Memulihkan Pengaturan UPS dari Perangkat USB

CATATAN: UPS hanya bisa menerima pengaturan yang asalnya disimpan dari UPS yang sama. Pengaturan yang disimpan dari UPS lain tidak bisa digunakan kembali.
Pengaturan hanya bisa dipulihkan ketika UPS berada dalam mode operasi bypass pemeliharaan atau mode mati.
CATATAN: Jangan membuka UIB pemutus masukan unit di akhir urutan pematian karena tindakan ini akan mematikan daya yang dipasok ke layar.
  1. Ketuk Kontrol > Urutan terpandu > Matikan sistem UPS atau Kontrol > Urutan terpandu > Matikan UPS pada sistem paralel , dan ikuti langkah-langkah yang ditampilkan di layar.
  2. Pilih Konfigurasi > Simpan/pulihkan .
  3. Buka pintu depan.
  4. Masukkan perangkat USB ke salah satu port USB pada UPS.
  5. Ketuk Pulihkan untuk menerapkan pengaturan UPS yang tersimpan dari perangkat USB. Tunggu hingga level sistem pengendali melakukan boot ulang secara otomatis.
    CATATAN: Jangan lepaskan perangkat USB hingga proses pemulihan selesai dilakukan.
  6. Pilih Kontrol > Urutan terpandu > Nyalakan sistem UPS atau Kontrol > Urutan terpandu > Nyalakan UPS pada sistem paralel , dan ikuti langkah-langkah yang ditampilkan di layar.
QR code for this page

Apakah ini membantu?