990-91376E-006

Preparación de los cables de señal en sistemas con entrada de cables por la parte inferior

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No haga orificios ni realice perforaciones con las placas guía instaladas ni cerca del armario.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Quite las cubiertas.
  2. Preparación para los cables de señal:
    1. Quite las placas guía.
    2. Perfore los orificios para los cables de señal o los conductos en la placa guía. Instale los conductos (no suministrados), si procede.
    3. Vuelva a colocar las placas guía.
  3. Pase los cables de señal del SAI al armario de derivación de mantenimiento y hacia la parte inferior del armario de derivación de mantenimiento.
  4. Vuelva a colocar las cubiertas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?