990-91379A-018

ディスプレイ環境設定の設定

  1. 設定 > 一般 > ディスプレイをタップします。
    1. 温度単位を摂氏または華氏に設定します。
    2. -または+をタップしてディスプレイ輝度を設定します。
    3. アラーム音有効化または無効化に設定します。これにより、すべてのアラーム音が有効/ミュートになります。
    4. タッチスクリーン音有効化または無効化に設定します。これにより、すべての表示音(アラーム音を除く)が有効/ミュートになります。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?