990-91379E-023

Konfigurere visningsinnstillinger

  1. Trykk på Konfigurasjon > Generelt > Display.
    1. Sett Alarmlyd til Aktiver eller Deaktiver. Dette vil aktivere/dempe alle alarmlyder.
    2. Velg Celsius eller Fahrenheit for å stille inn temperaturenheten.
    3. Sett Skjermsparer på etter til 5 min, 15 min, 30 min eller Aldri. Skjermspareren aktiveres etter angitt tid når det ikke har vært noen aktiviteter på displayet.
    4. Sett Lysstyrke på display ved å trykke på - eller +.
    5. Sett Berøringsskjermlyd til Aktiver eller Deaktiver. Dette vil aktivere/dempe alle displaylyder (unntatt alarmlyder).
    6. Kalibrer berøringsfunksjonaliteten til displayet ved å trykke på kalibreringsknappen to ganger.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?