990-91379C-017

Arresto del sistema UPS e passaggio in funzionamento in bypass di manutenzione

NOTA: Un interruttore/sezionatore può essere azionato esclusivamente quando la spia corrispondente è accesa.
  1. Toccare Controllo > Sequenze guidate > Arresta sistema UPS o Controllo > Sequenze guidate > Arresta un UPS in un sistema parallelo e attenersi ai passaggi visualizzati sul display.
  2. Procedura di spegnimento generica per un sistema UPS con un sezionatore bypass di manutenzione MBB:
    NOTA: Di seguito sono riportate le procedure di spegnimento generiche. Attenersi sempre alle istruzioni delle Sequenze guidate specifiche per il proprio sistema.
    1. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionam. in bypass .
    2. Aprire il sezionatore bypass di manutenzione (MBB).
    3. Aprire il sezionatore di isolamento sistema (SIB), se presente.
    4. Aprire l'interruttore di uscita unità (UOB).
    5. Selezionare Controllo > Inverter > Inverter non attivo oppure premere il pulsante OFF dell'inverter (tenere premuto per cinque secondi) nella sezione controller.
    6. Aprire l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB), se presente.
    7. Aprire gli interruttori delle batterie.
    8. Aprire l'interruttore di ingresso unità (UIB).
    9. Ripetere i passaggi da d a h per altri UPS in un sistema in parallelo.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?