990-91379C-024

Desligue a operação do bypass de manutenção para o sistema de nobreak singelo com a Chave Kirk instalada.

NOTA: Somente opere um disjuntor quando indicador associado do disjuntor estiver iluminado.
  1. Selecione Controle > Modo de operação > Transferis para operação por bypass.
  2. Mantenha o botão SKRU pressionado, gire e remova a chave A do engate SKRU.
  3. Insira a chave A no engate do Disjuntor de bypass de manutenção (MBB) e gire-a.
  4. Feche o disjuntor do bypass de manutenção (MBB).
  5. Abra o disjuntor de saída de unidade (UOB).
  6. Gire e remova a chave B do engate do Disjuntor de saída de unidade (UOB).
  7. Insira a chave B no engate SKRU e gire-a para a posição travada.
  8. Selecione Controle > Inversor > Inversor desligado.
  9. Abra o disjuntor de entrada da chave estática (SSIB), se houver.
  10. Abra o(s) disjuntor(es) da bateria.
  11. Abra o disjuntor de entrada da unidade (UIB).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?