990-91379F-018

Kirkキー付き単機UPSシステムの保守バイパスモードから運転を開始する

注記: ブレーカーは対応するブレーカーインジケーターランプが点灯しているときにのみ操作してください。
  1. ユニット入力ブレーカー(UIB)を閉じます。
    ディスプレイが点灯します。再起動シーケンス処理は約3分で終了します。
  2. スタティックスイッチ入力ブレーカー(SSIB)がある場合は、それを閉じます。
  3. バイパスバックフィードブレーカー(BF2)がある場合は、それを閉じます。
  4. バッテリーブレーカーを閉じます。
  5. コントロール > 運転モード > バイパス運転に切り替えを選択します。
  6. SKRUプッシュボタンを押したまま、キーBを回してSKRUインターロックから抜き取ります。
  7. キーBをユニット出力ブレーカー(UOB)のインターロックに差し込んで回します。
  8. ユニット出力ブレーカー(UOB)を閉じます。
  9. 保守バイパスブレーカー(MBB)を開きます。
  10. キーAを回し、保守バイパスブレーカー(MBB)のインターロックから抜き取ります。
  11. キーAをSKRUインターロックに差し込み、ロック位置まで回します。
  12. コントロール > インバーター > インバーターオンを選択します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?