990-91379A-005

Starten des USV-Systems vom Wartungs-Bypass-Betrieb aus

HINWEIS: Betätigen Sie einen Schalter nur, wenn die zugehörige Schalteranzeigeleuchte leuchtet.
  1. Falls der Eingangsschalter (UIB) geöffnet ist, schließen Sie ihn.
    Das Display wird eingeschaltet. Die Neustartsequenz dauert ca. 3 Minuten.
  2. Wählen Sie Steuerung > Sequ. m. Anleitung > USV-System hochfahren oder Steuerung > Sequ. m. Anleitung > USV in einem Parallelsystem hochfahren und führen Sie die auf dem Display angezeigten Schritte aus.
  3. Allgemeine Anlaufprozedur für ein USV-System mit Wartungs-Bypass-Schalter MBB:
    HINWEIS: Im Folgenden erhalten Sie eine allgemeine Beschreibung des Vorgangs zum Start-Up. Folgen Sie immer den Anweisungen in den Anleitungen, die speziell für Ihr System gelten.
    1. Falls der Eingangsschalter (UIB) geöffnet ist, schließen Sie ihn.
    2. Schließen Sie den Eingangsschalter für statischen Bypass (SSIB), sofern vorhanden.
    3. Schließen Sie den Bypass-Rückspeiseschutzschalter (BF2), sofern vorhanden.
    4. Schließen Sie die Batterieschalter.
    5. Wählen Sie Steuerung > Betriebsmodus > Umschalten in Bypass-Betrieb, sofern möglich.
    6. Schließen Sie den Ausgangsschalter (UOB).
    7. Wiederholen Sie die Schritte a bis e für andere USV-Systeme in einem parallelen System.
    8. Schließen Sie den System-Trennschalter (SIB).
    9. Öffnen Sie den Wartungs-Bypass-Schalter (MBB).
    10. Wählen Sie Steuerung > Wechselrichter > Wechselrichter ein oder drücken Sie Taste „Wechselrichter Ein“ (fünf Sekunden gedrückt halten) im Steuerungsbereich.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?