Tryby systemu
Tryb systemu wskazuje status wyjścia całego systemu UPS, w tym pobliskiej rozdzielnicy, oraz wskazuje, z którego źródła dostarczane jest obciążenie.
Działanie falownika
W trybie pracy falownikowej obciążenie jest dostarczane przez falowniki. Zasilacz UPS może pracować w trybie normalnym lub w trybie baterii, gdy tryb pracy systemu to tryb pracy falownika.
Żądane obejście statyczne
Gdy system wykonuje żądaną pracę w trybie obejścia, obciążenie jest zasilane ze źródła obejścia. Jeżeli zostanie wykryte uszkodzenie, system przejdzie w tryb pracy falownika lub w wymuszony tryb pracy obejścia statycznego.
Wymuszone obejście statyczne
System pracuje w trybie wymuszonego obejścia statycznego po wybraniu polecenia w systemie UPS lub naciśnięciu przez użytkownika przycisku OFF falownika w zasilaczu UPS. Podczas pracy w trybie wymuszonego obejścia statycznego obciążenie jest zasilane bezpośrednio ze źródła obejścia.
Tryb pracy z obejściem serwisowym
Podczas konserwacji obciążenie jest zasilane bezpośrednio ze źródła obejścia.
Tryb EKO
Tryb EKO pozwala na skonfigurowanie systemu do korzystania z żądanej operacji obejścia statycznego z obciążeniem dostarczanym przez obejście jako preferowanego trybu pracy w uprzednio zdefiniowanych warunkach. Główna zaleta trybu EKO polega na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej. W przypadku przerw w dostawie z sieci elektrycznej/zasilającej, zasilacz UPS przejdzie do trybu pracy falownikowej, aby mieć zapewnioną nieprzerwaną dostawę obciążenia.
Tryb ECOnversion
Tryb ECOnversion umożliwia systemowi dostarczenie aktywnej części obciążenia przez obejście. Falownik pracuje równolegle ze źródłem obejścia i dostarcza bierną część obciążenia. Współczynnik mocy wejścia zasilacza UPS jest, niezależnie od współczynnika mocy obciążenia, utrzymywany na poziomie jednostki, ponieważ bierna część obciążenia jest znacznie zmniejszona w prądzie wejściowym zasilacza UPS. W przypadku zakłóceń w dostawie z sieci elektrycznej/zasilającej falownik natychmiast zaczyna utrzymywać napięcie wyjściowe, co praktycznie eliminuje przerwy lub spadki podczas przejścia z trybu ECOnversion.