De stroomkabels aansluiten in een systeem met kabelinvoer aan de onderkant
GEVAAR |
|---|
|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Schakel de voeding van het UPS-systeem volledig uit voordat
u de batterijkabels op de batterijschakelaar aansluit.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
- Volg de lockout/tagout-procedure om de batterijschakelaar UIT te zetten.
- Sluit de PE-kabel aan.
- Verbind de DC-kabels (DC+, DC-) vanaf de UPS.
- Plaats de beschermingsplaat over de contacten aan de linkerzijde van de batterijschakelaar.
- Installeer de batterijen zoals beschreven in de installatiehandleiding die bij de lege batterijbehuizing is geleverd.
- Verbind de batterijkabels (Batt+, Batt-) vanaf de batterijen in lege batterijbehuizing 1 met de batterijschakelaar.
- Alleen voor installatie met twee lege batterijbehuizingen: Verbind de aardingskabel van lege batterijbehuizing 1 met lege batterijbehuizing 2.
- Alleen voor installatie met twee lege batterijbehuizingen: Verbind de batterijkabels (Batt+, Batt-) vanaf de batterijen in lege batterijbehuizing 2 met de batterijschakelaar.
- Plaats de beschermingsplaat over de contacten aan de rechterzijde van de batterijschakelaar.
GEVAAR