990-5947B-012

Procédure d'installation

NOTE: Les illustrations de ce manuel montrent l'installation dans une armoire batterie vide de 700 mm. Le kit de disjoncteur batterie peut également être installé dans d'autres armoires batteries vides ou un coffret métallique mis à la terre.

Une armoire batterie vide et l'ASI

Deux armoires batteries vides et l'ASI

NOTE: La distance entre le bloc de batteries et l'ASI ne doit pas excéder 200 m. Veuillez contacter Schneider Electric pour toute installation comprenant une distance plus longue.
  1. Montez le kit de disjoncteur batterie. Effectuez l'une des procédures suivantes :
  2. Raccordement des câbles de signal.
  3. Connectez les câbles d'alimentation, suivez l'une des procédures suivantes :
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?