990-5947B-017

Collegamento dei cavi di segnale

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione e i cavi Class 2/SELV separatamente dai cavi non-Class 2/non-SELV.
NOTA: le illustrazioni in questa procedura riportano un sistema con ingresso dei cavi dal basso. La procedura è la stessa per i sistemi con ingresso dei cavi dall'alto.
  1. Installare il sensore di temperatura fornito con l'UPS.
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di incendio
    Posizionare il sensore di temperatura come descritto per assicurare la corretta misurazione della temperatura.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie vuoto

  2. Far passare i cavi del sensore di temperatura delle batterie attraverso la parte superiore o inferiore dell'armadio (o degli armadi) delle batterie vuoto fino all'UPS e collegarli come mostrato.
    NOTA: Un sensore di temperatura è fornito con l'UPS. Contattare Schneider Electric se si desidera acquistare un sensore di temperatura aggiuntivo.
    NOTA: I cavi del sensore di temperatura della batteria sono considerati Class 2/SELV. I circuiti Class 2/SELV devono essere isolati dal circuito primario.
  3. Far passare i cavi di segnale attraverso la parte superiore o inferiore dell'armadio delle batterie vuote fino all'interruttore delle batterie.
  4. Rimuovere il coperchio dall'interruttore delle batterie.

    Vista anteriore dell'interruttore delle batterie

  5. Collegamento dei cavi di segnale:
    1. Collegare i cavi di segnale al contatto ausiliario.
    2. Collegare i cavi di segnale alla bobina di minima tensione per lo sgancio.

    Vista anteriore dell'interruttore delle batterie

  6. Rimontare il coperchio sull'interruttore delle batterie.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?